This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200MOD:cc3200 mod 调试问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/658180/ccs-cc3200mod-cc3200-mod-debug-issue

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对调试 cc3200mod 有一些疑问。

1)我有一个具有 cc3200mod 的定制板,我想使用 cc3200 launch XL 调试器部分对其进行调试,这是可行的吗?

2)哪些引脚需要与 LaunchPad XL 连接?(现在我要将 TCK、TMS、TDI、TDO 和 GND 引脚连接到我的定制板,可以对外部电池提供的电源进行调试?) 如果可以、那么为什么它显示目标未连接?

3)它是否需要闪存引脚进行调试?

4)如果上述过程出错、请向我解释如何调试 cc3200MOD

跳过您的答案,请帮助我解决问题,此 答案可能会帮助他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amal:

    1.是的、您可以使用隔离仿真器部分来调试电路板。

    2.假设您使用4引脚 JTAG 调试、这些连接看起来正常。 如果您还计划进行编程、则需要连接 UART 引脚。

    3. SOP 引脚需要设置为4引脚或2引脚 JTAG

    您连接到目标的步骤是什么? 您是否通过 CCS 连接到它? 如果是、请确保使用的链接器命令文件正确。

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:
    感谢您的回复。

    我打算通过 CCS 进行编程和连接(是否可以使用这些 j 标签引脚)、我看到了3个链接器命令文件(cc3200R1、cc3200V1P21、cc3200V1P32)、现在我使用的是 cc3200V1P32、可以进行调试。

    Amal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amal:

    我会先检查您是否可以使用链接器命令文件在 CCS 中连接到目标。

    请参阅之前 E2E 帖子的最后一个帖子: e2e.ti.com/.../656657

    使用 CC3200 .ccxml 文件

    希望这对您有所帮助、
    Kevin