Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200MOD Thread 中讨论的其他器件: CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我对调试 cc3200mod 有一些疑问。
1)我有一个具有 cc3200mod 的定制板,我想使用 cc3200 launch XL 调试器部分对其进行调试,这是可行的吗?
2)哪些引脚需要与 LaunchPad XL 连接?(现在我要将 TCK、TMS、TDI、TDO 和 GND 引脚连接到我的定制板,可以对外部电池提供的电源进行调试?) 如果可以、那么为什么它显示目标未连接?
3)它是否需要闪存引脚进行调试?
4)如果上述过程出错、请向我解释如何调试 cc3200MOD
跳过您的答案,请帮助我解决问题,此 答案可能会帮助他人。