This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:用于重复使用认证的天线选择

Guru**** 2595320 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1805MOD, WL1831MOD, WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/658540/wl1837mod-antenna-selection-for-re-use-of-the-certification

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835MODWL1805MODWL1831MODWL1801MOD

尊敬的支持:

我们想知道我们选择的天线 Molex 47950-0011 ( www.molex.com/.../0479500011_ANTENNAS.pdf )是否符合 WL18xx 模块的 TI 认证的重复使用要求。

尤其是 Molex 天线 在2.4GHz 时具有2.27dBi 峰值增益、在5GHz 时具有4.9dBi 峰值增益。

在认证天线类型表下、有以下句子:"器件型号仅供参考-列出类型中增益相等或较低的任何天线均可用于重新使用认证"

那么、我们可以使用哪种经过认证的天线与所选天线进行比较?

在5GHz 频段、我们知道 Molex 天线的峰值增益高于所有列出的天线、但我们想知道此天线是否可与在2.4GHz 下工作的 WL1835MOD/WL1831MOD/WL1805MOD/WL1801MOD 模块配合使用。

提前感谢

此致、

Matteo Geromin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matteo、

    WL18xxMOD 认证的天线可在以下位置找到:

    processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification

    请注意、2.4GHz 时的最大允许增益为3.2dBi、5GHz 时的最大允许增益为4.5dBi。 因此、天线不符合要求、因为增益高于我们的认证值。

    如果您确实要执行此操作、则需要为 FCC 和 ISED 执行 C2PC、在该操作中、您需要重复一些测试并获取自己的 ID。 这是一个选项、但我们建议您查看是否可以利用我们当前的天线列表。

    此外、在改用其他天线时请注意以下事项、以便利用我们当前的认证:
    1)必须具有较低或相等的增益
    2) 2)与我们当前认证中列出的类型相同
    3)具有类似的带外性能。

    在所有情况下、我们建议咨询您的监管测试机构、以确定可能需要哪些额外测试。

    谢谢、
    Riz