Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1805MOD, WL1831MOD, WL1801MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD Thread 中讨论的其他器件:WL1835MOD、 WL1805MOD、 WL1831MOD、 WL1801MOD
尊敬的支持:
我们想知道我们选择的天线 Molex 47950-0011 ( www.molex.com/.../0479500011_ANTENNAS.pdf )是否符合 WL18xx 模块的 TI 认证的重复使用要求。
尤其是 Molex 天线 在2.4GHz 时具有2.27dBi 峰值增益、在5GHz 时具有4.9dBi 峰值增益。
在认证天线类型表下、有以下句子:"器件型号仅供参考-列出类型中增益相等或较低的任何天线均可用于重新使用认证"
那么、我们可以使用哪种经过认证的天线与所选天线进行比较?
在5GHz 频段、我们知道 Molex 天线的峰值增益高于所有列出的天线、但我们想知道此天线是否可与仅在2.4GHz 下工作的 WL1835MOD/WL1831MOD/WL1805MOD/WL1801MOD 模块配合使用。
提前感谢
此致、
Matteo Geromin