主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
您好!
我无法 使用 CCS Uniflash 格式化 CC3200。 连接我设计的 CC3200原理图。
我发现 CC3200 无法生成以下电压-
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Charles、
在原理图中、相同的网彼此短路。 如您所见、LDO_IN1、LDO_IN2、VDD_ANA1和 ANS_SW_OUT 引脚具有与 LDO 相同的网络名称。
VDD_PA_IN 和 DCDC_PA_OUT 引脚也是如此、它们具有相同的网络名称、即 VCC_DCDC
我们遵循您在附加图像中建议的设计。
1个更多查询-
在最近的新电路板中、 我们能够获得以下电压、但仍然无法格式化 CC3200。
VDD_ANA1上的电压应约为1.9V
VDD_DIG1上的电压应约为1.2V
VDD_ANA2上的电压应约为3.3V
您好、Charles、
请找到我们满足所有要求的原理图。 我们使用10ms 复位、而不是 CC3220数据表中提到的100ms -
在电源斜升时保持 RESET 引脚为低电平。 μF 建议使用简单的 RC 电路(100K || 0.1 μ F、RC = 10ms)。
我怀疑只有100块左右的板正常工作。 但是、很少有电路板行为错误、引脚#38上具有低阻抗。 我能否知道可能的根本原因、这种原因只会损坏引脚#38。 我从电路板上移除了 CC3200 IC 并检查引脚#38上的阻抗、发现它大约为92E、这非常低。 因此、我们得出的结论是 CC3200 IC 损坏、但无法找出可能的根本原因。 我们在大约10-15块电路板中发现了同样的问题。 我在焊接方面没有发现任何问题
即使在少数电路板中、一切都很好。
40MHz 和32.78KHz 时钟即将推出。
由 CC3200 的内部 LDO 生成的电压正常、仍然无法编程。