This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:无法使用 UART 格式化 CC3200。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/566081/cc3200-not-able-to-format-cc3200-by-using-uart

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我无法  使用 CCS Uniflash 格式化 CC3200。 连接我设计的 CC3200原理图。

我发现 CC3200 无法生成以下电压-

  1. VDD_ANA1上的电压- 应该大约为1.9V
  2. VDD_DIG1上的电压-应约为1.2V
  3.  即使我没有获得任何开关 DCDC_PA_SW_P 和 DCDC_PA_SW_N
  4. 经进一步调查、我发现引脚38 (DCDC_ANA_SW)具有大约97 Ω 的极低阻抗。 我能否知道引脚编号损坏的可能根本原因 38引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    屏幕截图未显示完整的原理图。 VIN 引脚上是否有所需的电容器(37、39、44、10、54)?

    其次、您是如何尝试对其进行编程的?  

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的快速回复。

    我们使用 CCS uniflash 进行编程。  我们能够对其他板进行编程、但在少数板中、我们发现引脚#38具有极低的阻抗。 我能否知道在引脚#38上产生低阻抗的可能根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    这没有明显的根本原因、我们必须进行一些故障排除。

    原理图看起来不错。 如果您已经遵循布局指南、最常见的根本原因是焊接问题。

    您有多个电路板吗? 一些电路板是否正常工作?

    插入器件时、在转到器件管理时、它是否显示在 COM 端口上?

    如果它出现、当您尝试使用 Uniflash 进行编程时、会出现什么错误/警告?  

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、某些电路板可以正常工作。 大约10块电路板无法正常工作、我调查了以下电压不是由 MCU 生成(在前一封邮件中提到)的。

    这就是我得出结论的原因。 因此、我想知道不产生电压的根本原因是什么、并且在所有故障电路板上 PIN38的阻抗都非常低。

    已附加 Uniflash 的映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我再看一下您的原理图、发现了一些最有可能导致问题的错误。  如下所示、转换器设置不好。 请对其进行修改、您的董事会应该可以正常工作。

    在构建电路板之前、请将更正后的原理图发送至以供查看、这可能会有所帮助。

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在原理图中、相同的网彼此短路。 如您所见、LDO_IN1、LDO_IN2、VDD_ANA1和 ANS_SW_OUT 引脚具有与 LDO 相同的网络名称。

    VDD_PA_IN 和 DCDC_PA_OUT 引脚也是如此、它们具有相同的网络名称、即 VCC_DCDC

    我们遵循您在附加图像中建议的设计。

    1个更多查询-

    在最近的新电路板中、 我们能够获得以下电压、但仍然无法格式化 CC3200。  

    VDD_ANA1上的电压应约为1.9V
    VDD_DIG1上的电压应约为1.2V
    VDD_ANA2上的电压应约为3.3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    下一个可能出现的问题是:
    复位。 我看到复位引脚上没有 RC、您是否满足100ms 的复位时序要求?
    此外、SOP2需要一个未显示在原理图上的2.7k 下拉电阻器。 您是否在页面上有此下拉菜单?
    最后、您能否确认所有电路板均已正确焊接?

    此致、
    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    请找到我们满足所有要求的原理图。 我们使用10ms 复位、而不是 CC3220数据表中提到的100ms -  

    在电源斜升时保持 RESET 引脚为低电平。  μF 建议使用简单的 RC 电路(100K || 0.1 μ F、RC = 10ms)。

    我怀疑只有100块左右的板正常工作。 但是、很少有电路板行为错误、引脚#38上具有低阻抗。  我能否知道可能的根本原因、这种原因只会损坏引脚#38。 我从电路板上移除了 CC3200 IC 并检查引脚#38上的阻抗、发现它大约为92E、这非常低。 因此、我们得出的结论是 CC3200 IC 损坏、但无法找出可能的根本原因。  我们在大约10-15块电路板中发现了同样的问题。 我在焊接方面没有发现任何问题  

    即使在少数电路板中、一切都很好。

    40MHz 和32.78KHz 时钟即将推出。

    由 CC3200 的内部 LDO 生成的电压正常、仍然无法编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    很抱歉耽误你的回答。
    您可以通过私人消息向我发送 PCB 布局吗? 您首先需要将我添加为朋友。

    此致
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    很抱歉再次打扰你。

    我在某些电路板中观察到、尽管 SOP2在原理图中被下拉、但 SOP2仍然保持高电平(3V)。 我能不能知道这背后的原因? 在这些示波器中、我们无法使用 CCS Uniflash 对 cc3200进行格式化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SOP2引脚用于在启动期间进行功率感测、并在启动后用作外部 TCXO 使能。 作为一个 TXCO 使能、此引脚在加电后是一个输出并且被驱动为逻辑高电平。
    您是否在启动期间检查了引脚的状态?

    在什么情况下、您可以在问题开始之前对闪存板进行几次编程? SOP 引脚是由主机驱动为高电平还是直接连接到 VCC? 如果连接到 VCC、请添加限流电阻器以防止损坏 SOP 引脚。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Charles 的回复、

    我找到了这种情况的根本原因。 GPIO2在 MCU 内部与 VCC 短接。

    我仍面临 LDO 网络上连接的 C15短路的问题。 无法找到它的根本原因、因为在同一网络上存在其他具有相同值的电容器。 原理图中的其他电容器参考设计为 C19和 C14。 但每次只有 C15会损坏。

    如果我将获得根本原因、那么我可以在新版本中进行更正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电容器器件型号是多少? LaunchPad BOM 中的规格是否与之相同?

    此致。
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    盖零件号 和规格是-

    0201X104K100CT -电容、陶瓷电容器- X5R、0.1uF、10V、10%、 0201
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H Sagar、

    电容器符合规格。 我再次查看了原理图和布局、没有发现您的 C15损坏的任何原因。 不过,正如我刚才所说,堆叠不符合建议,这可能是问题的一部分。 请仔细检查布局。

    此致、
    查尔斯·奥