This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:2谐波- WL1831MOD 的发射问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD, WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/566446/wl1831mod-2nd-harmonic---emission-issue-with-wl1831mod

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1831

您好!

我们的产品与 WL1831MOD Wi-Fi 模块集成。 我们现在正在进行外部实验室的认证过程。 电路板在杂散发射中发生故障。

报告说、在二次谐波、即 4824MHz 时、所有通道的数据速率为1Mbps、超过 FCC 平均功率限制6dB。

是否有人可以建议问题出在哪? 我们密切关注 TI 参考设计。

谢谢、

BC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    您使用的是 TI WL1831MOD 还是我们的一个模块合作伙伴提供的基于 WL1831的模块?

    对于 TI 模块,请参阅测试报告: processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Certification_Reports WL18xx 模块已通过 FCC 认证。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    感谢您的回复。

    我们正在使用经过认证的 WL1831MOD。 由于我们偏离了某些规则、因此我们正在进行产品级重新认证。

    我们不知道为什么它在二次谐波中失败。 您能否提出建议、从何处开始研究以及如何解决此问题?

    谢谢、
    Raj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、
    您能详细介绍一下电路板上所做的更改、我们可以看到电路板在辐射发射方面出现故障的原因。
    射频部分的屏幕截图将有助于理解该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    如果您仍需要此问题的支持、请告知我们。

    谢谢、
    Riz