请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1831MOD Thread 中讨论的其他器件: WL1831
您好!
我们的产品与 WL1831MOD Wi-Fi 模块集成。 我们现在正在进行外部实验室的认证过程。 电路板在杂散发射中发生故障。
报告说、在二次谐波、即 4824MHz 时、所有通道的数据速率为1Mbps、超过 FCC 平均功率限制6dB。
是否有人可以建议问题出在哪? 我们密切关注 TI 参考设计。
谢谢、
BC