This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:#41期望在 osi.h 中有一个标识符

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/569254/cc3200-41-expected-an-identifier-in-osi-h

器件型号:CC3200

你好

我使用的是使用评估板的 WLAN 站示例、它工作正常、

 

我将相关代码复制 到了项目 中、但 我得到 了一个"C:/ti/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/oslib/osi.h "、第59行:错误41:需要一个标识符

此处显示了 osi.h   中该行在下面结构中的"OS_OK = 0"行中的一些错误  

 
typedef 枚举

OSI_OK = 0、
OSI_FAILURE =-1、
OSI_OPERAING_FAILED =-2、
OSI_ABLETED =-3、
OSI_INVALID_PARAMS =-4、
OSI_MEMORY_Allocation_Failure =-5、
OS_TIMEOUT =-6、
OSI_Events_in_use =-7、
OSI_EVENT_OPion_FAILURE =-8
}OsiReturnVal_e;

问题是什么??

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandra、

    请确保在项目中定义了 sl_platform_multi_threaded。

    请参阅此主题: e2e.ti.com/.../435514

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您进行重放并找到构建项目的另一个错误这是我收到的错误"C:\ti\cc3200SDK_1.0.0\cc3200-sdk\simplelink\include/simplelink.h"、第366行:错误#66:预期为";"请帮助我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandra、

    您可能已意外编辑了该文件。 请靠近该行查看、并确保格式正确。

    它还显示您正在为此文件使用 v1.0.0。 为什么要使用旧的 SimpleLink 驱动程序? 这可能会导致现在或今后出现问题。 请使用 v1.2.0 SDK 中的最新驱动程序。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,先生

    将 SDK 1.0.0更新为1.2.0 SDK SimpleLink 驱动程序后、我在这里遇到了一些问题、例如

    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/uart.h "、第195行:错误#20:标识符"tBoolean "未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/uart.h、第196行:错误#20:标识符"tBoolean "未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/uart.h、第199行:错误#20:标识符"tBoolean "未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/uart.h、第202行:错误#20:标识符"tBoolean "未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/uart.h "、第203行:错误#20:标识符"tBoolean "未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/uart.h "、第208行:错误#20:标识符"tBoolean "未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/prcm.h、第198行:错误#20:标识符"tBoolean "未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/prcm.h "、第206行:错误#20:标识符"tBoolean "未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/prcm.h、第250行:错误#20:标识符"tBoolean "未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/gpio.h "、第121行:错误#20:标识符"tBoolean "未定义

    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第284行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第285行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "c:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第286行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "c:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第286行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第287行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第288行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第288行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第289行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第290行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第290行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第291行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第291行:错误#20:标识符"uint8_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第292行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第292行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第293行:错误#20:标识符"uint8_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第294行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第294行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第295行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第295行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第296行:错误#20:标识符"uint8_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第297行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第298行:错误#20:标识符"uint8_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第299行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第299行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第300行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第301行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第302行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第302行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第303行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第304行:错误#20:标识符"bool 未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第304行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第305行:错误#20:标识符"bool 未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第305行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第306行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第306行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第307行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第307行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第308行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第308行:错误#20:标识符"uint8_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第309行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第310行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第311行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第311行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第312行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第312行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第313行:错误#20:标识符"bool 未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第314行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第315行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第316行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第317行:错误#20:标识符"bool 未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第317行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第317行:错误#20:标识符"bool 未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第318行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第319行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第320行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第321行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第322行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第322行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第323行:错误#20:标识符"bool 未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第324行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第325行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第326行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第326行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第327行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第327行:错误#20:标识符"bool 未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第328行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第328行:错误#20:标识符"bool "未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第329行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第329行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第330行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第331行:错误#20:标识符"uint8_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第332行:错误#20:标识符"bool 未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第333行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第333行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第334行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第334行:错误#20:标识符"uint8_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第335行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第336行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第337行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第337行:错误#20:标识符"uint8_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第338行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第338行:错误#20:标识符"uint8_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第339行:错误#20:标识符"uint8_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第340行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第341行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第342行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第343行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第343行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第344行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第345行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第346行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第346行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第347行:错误#20:标识符"bool 未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第347行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第347行:错误#20:标识符"bool 未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第348行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h、第348行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第349行:错误#20:标识符"bool 未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第350行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义
    "C:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/driverlib/i2c.h "、第350行:错误#20:标识符"UINT32_t"未定义


    为什么它显示为这样的状态?