Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 你好
我使用的是使用评估板的 WLAN 站示例、它工作正常、
我将相关代码复制 到了项目 中、但 我得到 了一个"C:/ti/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/oslib/osi.h "、第59行:错误41:需要一个标识符
此处显示了 osi.h 中该行在下面结构中的"OS_OK = 0"行中的一些错误
typedef 枚举
{
OSI_OK = 0、
OSI_FAILURE =-1、
OSI_OPERAING_FAILED =-2、
OSI_ABLETED =-3、
OSI_INVALID_PARAMS =-4、
OSI_MEMORY_Allocation_Failure =-5、
OS_TIMEOUT =-6、
OSI_Events_in_use =-7、
OSI_EVENT_OPion_FAILURE =-8
}OsiReturnVal_e;
问题是什么??
请帮帮我。