This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:通过电缆进行 SPI 通信

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129LNCZAD, CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/570239/cc3100mod-spi-communication-over-cable

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:TM4C129LNCZAD

团队、

客户正在通过 SPI 将一块电路板上的 TM4C129LNCZAD 与单独电路板上的 CC3100MOD 进行通信。  电路板之间的连接是一根小于2英尺的电缆。  

该设计在大多数时间都能正常工作;但是、运行 WiFi 通信的线程在一段时间后会锁定。  将测试设置放入屏蔽式外壳似乎有助于延长设置运行时间、但仍然失败。  

您建议我们获取哪些数据或需要哪些信息来帮助进行调试?

谢谢、

Phil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    您是否能够确定代码中出现故障或锁定的位置? 您不是从函数返回还是等待某个信号?

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    我发送了一封包含更多信息的电子邮件。 请告诉我您/团队的想法。

    谢谢!

    Phil