请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100MOD 主题中讨论的其他器件:TM4C129LNCZAD、
团队、
客户正在通过 SPI 将一块电路板上的 TM4C129LNCZAD 与单独电路板上的 CC3100MOD 进行通信。 电路板之间的连接是一根小于2英尺的电缆。
该设计在大多数时间都能正常工作;但是、运行 WiFi 通信的线程在一段时间后会锁定。 将测试设置放入屏蔽式外壳似乎有助于延长设置运行时间、但仍然失败。
您建议我们获取哪些数据或需要哪些信息来帮助进行调试?
谢谢、
Phil