This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837MOD - 5GHz wifi 问题

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/568695/wl1837mod-wl1837mod---5ghz-wifi-issue

器件型号:WL1837MOD

您好!

我们在现场拥有大约100个已安装并运行 WL1837MOD 芯片组的器件(通过 WiFi 和/或以太网连接)。 我们最近发现其中的3台设备未连接到 WiFi、在将其中一台设备带回实验室后、我们发现:

这些器件同时启用了2.4GHz 和5GHz 功能。 但是、SSID 扫描不会返回任何内容(尽管两个频带上都有多个 AP)

2.当我们禁用5GHz 功能时,我们可以在执行扫描时看到2.4GHz SSID

我们将  FW 8.9.0.0.49 (R8.9)用于芯片组。 我们一直认为这只是一个硬件问题、因为只有3个器件表现出这种行为。

不过、当我们升级到  FW 8.9.0.0.70 (R8.7_SP1)时、我们可以使2.4GHz 和5GHz 频段同时工作(SSID 扫描返回两种类型的 AP)

5、即使 使用 FW 8.9.0.0.69 (R8.7)、我们也无法使5GHz 正常工作

很明显、8.9.0.0.69和8.9.0.0.70之间的一些修正使器件正常工作

您对 x.x.69和70之间应用的修复程序有什么了解吗?这些修复程序可以使此设备正常工作? 我们正在尝试了解此修复程序的性质。

此问题在此有问题的器件上可100%重现、使用最新固件可100%修复(我们在不工作的固件和工作的固件之间来回切换)

此致、

Arun Sivakumaran

认知系统公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,5GHz 应该适用于两个固件版本。 我们建议您使用最新固件版本- 8.9.0.0.70 (R8.7_SP1)。 我假设您已运行 configure-device.sh 以启用两个频段: processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_WLAN_Demo:_Linux

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    是的、5GHz 和2.4GHz 一样启用。 正如我提到过的、除我们车队中的3个器件外、先前的固件适用于所有器件(约100个)。

    但是、R8.7_SP1专门修复了3个在早期 FW 版本上无法实现5GHz 的器件。

    那么、您是否能够共享 R8.7_SP1中可能修复了我们看到的此问题的特定修复?

    阿伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WiLink8固件是专有的,我们不会在不同版本之间共享修复程序-我们会共享整个 wilink8驱动程序版本本身的功能。 由于问题已在最新固件版本中得到解决,因此我们假设问题已关闭。 如有任何疑问、请告知我们。
    Saurabh