您好!
我们在现场拥有大约100个已安装并运行 WL1837MOD 芯片组的器件(通过 WiFi 和/或以太网连接)。 我们最近发现其中的3台设备未连接到 WiFi、在将其中一台设备带回实验室后、我们发现:
这些器件同时启用了2.4GHz 和5GHz 功能。 但是、SSID 扫描不会返回任何内容(尽管两个频带上都有多个 AP)
2.当我们禁用5GHz 功能时,我们可以在执行扫描时看到2.4GHz SSID
我们将 FW 8.9.0.0.49 (R8.9)用于芯片组。 我们一直认为这只是一个硬件问题、因为只有3个器件表现出这种行为。
不过、当我们升级到 FW 8.9.0.0.70 (R8.7_SP1)时、我们可以使2.4GHz 和5GHz 频段同时工作(SSID 扫描返回两种类型的 AP)
5、即使 使用 FW 8.9.0.0.69 (R8.7)、我们也无法使5GHz 正常工作
很明显、8.9.0.0.69和8.9.0.0.70之间的一些修正使器件正常工作
您对 x.x.69和70之间应用的修复程序有什么了解吗?这些修复程序可以使此设备正常工作? 我们正在尝试了解此修复程序的性质。
此问题在此有问题的器件上可100%重现、使用最新固件可100%修复(我们在不工作的固件和工作的固件之间来回切换)
此致、
Arun Sivakumaran
认知系统公司