请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD Thread 中讨论的其他器件:WL1837
尊敬的工程师:
是否可以在 WL1837模块上使用2根天线进行自检以识别挂起/异常状态?
我们的器件可单独在停车场入口工作、工作时间为~60%、附近没有设备(WiFi 移动电话或 BT RF 标签)。
WL18xx 可能还存在另一种解决方案?
谢谢您!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.