This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837自检(RF)

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/568920/wl1837mod-wl1837-selftest-rf

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

尊敬的工程师:

是否可以在 WL1837模块上使用2根天线进行自检以识别挂起/异常状态?

我们的器件可单独在停车场入口工作、工作时间为~60%、附近没有设备(WiFi 移动电话或 BT RF 标签)。

WL18xx 可能还存在另一种解决方案?

谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不确定您尝试识别的挂起/异常状态类型。
    您是否发现任何问题?
    BR、
    Eyal