This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835记录器解码问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/567009/wl1835mod-wl1835-logger-decoding-problem

器件型号:WL1835MOD

您好!
我在使用 logger v5.0工具对 BT_DEBUG 接口蓝牙线路进行解码时遇到问题。
我在调试模式下打开了 WL1835MOD、使用高速 UART 适配器将记录器连接到 v5.0到 BT_DEBUG 线路、但无法解码接收到的字节。
我按照指南 SWAU058C、下载了"wl18xx_bt_sp_v3.9"以及"TIInit_11.8.32.ili "和"TIInit_11.8.32.xml"文件、但无法配置记录器协议的解码。

 e2e.ti.com/.../LOG_5F00_FILES.zip


您能否说明如何配置记录器以解码 BT_DEBUG 线路协议?

非常感谢、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您的查询已分配给 BT 专家。 我们很快会回来
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在'ili '文件选择中显示不匹配。 请确保在记录器设置中选择了正确的'ili '文件。 您可以在以下链接中参考设置的图片说明: http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Logger_User_Guide

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我不能在 PCB 上进行测试、因为我不在办公室;我将在周一早上进行测试。

    现在、在家中、我尝试使用您刚才下载的文件 TIInit_11.8.32.ili man 重新配置记录器、但不会解码我昨天保存的日志文件:您是否可以解码我在上一帖子中附加的日志文件?
    您可以使用 wl18xx_bt_sp_v3.9正确解码内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我解决了解码问题。
    设置完两个.ILI 和.XML 文件后,缺少“右键单击->自动将所有文件附加到端口”操作.....

    非常感谢、

    Fabio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有蓝牙故障、我想对 TX/RX 线路 UART_HCI 进行解码以更好地理解。
    是否可以将记录器与两个 UART 端口一起使用、这两个端口连接在监听器模式 TX/RX UART_HCI 端口中以同时解码 HCI 流量?

    我尝试使用两个 FT232H 转换器、引脚 RX 移位器连接到 RX 和 TX UART_HCI、但记录器不接收任何内容。

    我设置了双门加载建议的.XML 文件、设置了115.2Kbit 和自动跳转3Mbits、但它不起作用(我的应用程序的巨大比特率)。

    为了检查两个 FT232H 转换器3Mbit/s 的运行情况、我尝试使用 Docklight 程序并定期运行;问题似乎在记录器配置中。


    你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谦逊 Logger 不用于监听用于 HCI 事务的 UART 线路。 请检查 HCI 测试仪工具、以便您测试 HCI。

    www.ti.com/.../swru136b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、大误解。
    我知道 HCI/ LMP 查看器的解码功能为解码 WL18xx 的 HCI UART_HCI 流量提供协议......
    那么、HCI/ LMP 查看器记录器函数用于仅解码 BT_DEBUG 行发出的 HCI 命令、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、记录器用于捕获控制器内部事件等、这对于调试用途非常有用。

    谢谢