请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100 Thread 中讨论的其他器件: CC3200
大家好! 请告诉我、CC3100能否控制连接到 CC3100引脚31的外部射频开关? 如果是、请告诉我、如何操作!
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
否 此功能仅受 CC3200 (引脚 ANTSEL1、ANTSEL2)支持。 但没有任何因素会阻止您通过主机 MCU 控制您的射频开关。
有关如何设计射频开关电路的好示例、请访问 www.ti.com/.../CC3ANTENNABOOST
更新了: 根据 CC3100 Booster Pack 的原理图、天线选择引脚似乎连接到保留引脚 RES_29、RES_30。 该引脚被描述为保留供将来使用(NC)。 但我认为无法通过 sl_ API 控制此引脚。
1月