This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100能否控制外部射频开关?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/566856/cc3100-can-cc3100-control-external-rf-switch

器件型号:CC3100
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

大家好! 请告诉我、CC3100能否控制连接到 CC3100引脚31的外部射频开关? 如果是、请告诉我、如何操作!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 此功能仅受 CC3200 (引脚 ANTSEL1、ANTSEL2)支持。 但没有任何因素会阻止您通过主机 MCU 控制您的射频开关。

    有关如何设计射频开关电路的好示例、请访问 www.ti.com/.../CC3ANTENNABOOST

    更新了: 根据 CC3100 Booster Pack 的原理图、天线选择引脚似乎连接到保留引脚 RES_29、RES_30。 该引脚被描述为保留供将来使用(NC)。 但我认为无法通过 sl_ API 控制此引脚。

    1月