请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200MOD 尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题。
[问题]
请告诉我 CC3200MOD LaunchPad 上 R74、C73、J18和 L6组件的含义吗?
如何使用此电路? 如果我们将使用 J18、则需要安装 R74并移除 R75。 即拆下天线。
我想知道这个电路的含义。
此致。
Kaka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kaka、
此电路用于使用外部天线连接到 uFL 连接器。 您移除 R75并组装 R74并将外部天线连接到 J18。 C73和 L6用于调整天线电路(调整天线阻抗匹配)。 以及如何设置该组件? 您需要测量匹配电路的阻抗并调整此部件。
请参阅 www.ti.com/.../getliterature.tsp 第2.7章。
1月