请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 大家好、
我的 OTA 有问题
这就是我的 Dropbox 的外观
这就是我的变量的方式
#define OTA_VENDOR_string "Vid01_Pid00_Ver00"
#define APP_VER_MAJOR 0
#define APP_VER_MINOR 0
#define APP_VER_BUILD 0
我已启用调试打印并在中注释掉了"清除屏幕"行
int DisplayTask (void *pvParameters)
{
//
//清除屏幕
//
//消息("\033[2J\033[H\033[?25l");
报告("\n\n");
这是控制台输出
(一 CC3200 OTA 更新应用程序 (一 应用程序版本 :0.0.0.0 NWP 版本 :2.7.0.0.31.1.4.1.0.1.0.1.0.3.34 Wifi 状态 :已连接到 OneWithKooki NTP 服务器 :dmz0.la-archdiocese.net NTP 服务器 IP :209.151.225.100 GTM 时间 :2017年1月7日星期五当地 时间12:25:26 (+05:30) :2017年1月7日星期五17:55:26 OTA 更新状态 :按 SW3:更新或 SW2:恢复出厂设置 (一 CC3200 OTA 更新应用程序 (一 应用程序版本 :0.0.0.0 NWP 版本 :2.7.0.0.31.1.4.1.0.1.0.1.0.3.34 Wifi 状态 :已连接到 OneWithKooki NTP 服务器 :dmz0.la-archdiocese.net NTP 服务器 IP :209.151.225.100 GTM 时间 :2017年1月7日星期五当地 时间12:25:26 (+05:30) :2017年1月7日星期五17:55:26 OTA 更新状态 :正在进行..._ReadStatFile:sl_FsOpen 中出现错误,status=-11 sl_extLib_OtaRun:调用 OtaClient_ConnectServer OTA server=api.dropbox.com OtaClient_ConnectServer:http_connect_server api.dropbox.com (一 CC3200 OTA 更新应用程序 (一 应用程序版本 :0.0.0.0 NWP 版本 :2.7.0.0.31.1.4.1.0.1.0.1.0.3.34 Wifi 状态 :已连接到 OneWithKooki NTP 服务器 :dmz0.la-archdiocese.net NTP 服务器 IP :209.151.225.100 GTM 时间 :2017年1月7日星期五当地 时间12:25:31 (+05:30) :2017年1月7日星期五17:55:31 OTA 更新状态 :正在进行中...sl_extLib_OtaRun:OtaClient_UpdateCheck、vendorStr=Vid01_Pid00_Ver0000 OtaClient_ConnecteCheck:调用 http_build_request /1/metadata/auto_OtaUpdateToIdle :关闭 OTA 客户端和 CDN 客户端并返回空闲 sl_extLib_Ota_Server_Verditase_On_Server_http_Server_http_Server_Server_http_Server_update_en_http_up_up_enue_port_http_up_readServer_loginue_port_http_up_up_up_http_up_up_read_up_read_read_read_loginue_port_http_up_up_up_read_up_read_read_read/port_up_read_updateRameCheck api.dropbox.com api.dropbox.com (一 CC3200 OTA 更新应用程序 (一 应用程序版本 :0.0.0.0 NWP 版本 :2.7.0.0.31.1.4.1.0.1.0.1.0.3.34 Wifi 状态 :已连接到 OneWithKooki NTP 服务器 :dmz0.la-archdiocese.net NTP 服务器 IP :209.151.225.100 GTM 时间 :2017年1月7日星期五当地 时间12:25:31 (+05:30) :2017年1月7日星期五17:55:31 OTA 更新状态 :正在进行..._OtaCleanToIdle:关闭 OTA 客户端和 CDN 客户端并返回空闲 sl_extLib_OtaRun 错误:OtaClient_UpdateCheck _ReadStatFile:sl_FsOpen 中出现错误,status=-11 sl_extLib_OtaRun:调用 OtaClient_ConnectServer OTA server=api.dropbox.com OtaClient_ConnectServer_http_connect_Server: api.dropbox.com (一 CC3200 OTA 更新应用程序 (一 应用程序版本 :0.0.0.0 NWP 版本 :2.7.0.0.31.1.4.1.0.1.0.1.0.3.34 Wifi 状态 :已连接到 OneWithKooki NTP 服务器 :dmz0.la-archdiocese.net NTP 服务器 IP :209.151.225.100 GTM 时间 :2017年1月7日星期五当地 时间12:25:36 (+05:30) :2017年1月7日星期五17:55:36 OTA 更新状态 :重试时出错...sl_extLib_OtaRun:OtaClient_UpdateCheck、vendorStr=Vid01_Pid00_Ver0000 OtaClient_UpdateCheck:调用 http_build_request /1/metadata/auto_uil/ (一 CC3200 OTA 更新应用程序 (一 应用程序版本 :0.0.0.0 NWP 版本 :2.7.0.0.31.1.4.1.0.1.0.1.0.3.34 Wifi 状态 :已连接到 OneWithKooki NTP 服务器 :dmz0.la-archdiocese.net NTP 服务器 IP :209.151.225.100 GTM 时间 :2017年1月7日星期五当地 时间12:25:36 (+05:30) :2017年1月7日星期五17:55:36 OTA 更新状态 :正在进行..._OtaCleanToIdle:关闭 OTA 客户端和 CDN 客户端并返回空闲 sl_extLib_OtaRun 错误:OtaClient_UpdateCheck _ReadStatFile:sl_FsOpen 中出现错误,status=-11 sl_extLib_OtaRun:调用 OtaClient_Run Server OtaClient_UpdateCheck_ReadStr :api.dropbox.com Otaauto_Server_http_connect1 :api.dropbox.com veClient_http_connect1 :/v01_http_connect_http_connect_Server_http_http_connect_http_connect_http_connect_Server_http_port_http_connect_port_http_connect_http_connect_port_http_port_http_connect_conn (一 CC3200 OTA 更新应用程序 (一 应用程序版本 :0.0.0.0 NWP 版本 :2.7.0.0.31.1.4.1.0.1.0.1.0.3.34 Wifi 状态 :已连接到 OneWithKooki NTP 服务器 :dmz0.la-archdiocese.net NTP 服务器 IP :209.151.225.100 GTM 时间 :2017年1月7日星期五当地 时间12:25:36 (+05:30) :2017年1月7日星期五17:55:36 OTA 更新状态 :正在处理...
我在这里有什么问题?
此致
Shashank