This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200 OTA 问题重试错误

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/565664/cc3200-cc3200-ota-issue-error-retrying

器件型号:CC3200

大家好、

我的 OTA 有问题

这就是我的 Dropbox 的外观


这就是我的变量的方式  

#define OTA_VENDOR_string        "Vid01_Pid00_Ver00"

#define APP_VER_MAJOR 0
#define APP_VER_MINOR 0
#define APP_VER_BUILD 0

我已启用调试打印并在中注释掉了"清除屏幕"行  

int DisplayTask (void *pvParameters)
{
//
//清除屏幕
//
//消息("\033[2J\033[H\033[?25l");

报告("\n\n"); 


这是控制台输出

(一
CC3200 OTA 更新应用程序
(一



应用程序版本 :0.0.0.0
NWP 版本 :2.7.0.0.31.1.4.1.0.1.0.1.0.3.34

Wifi 状态 :已连接到 OneWithKooki

NTP 服务器 :dmz0.la-archdiocese.net
NTP 服务器 IP :209.151.225.100

GTM 时间 :2017年1月7日星期五当地
时间12:25:26 (+05:30) :2017年1月7日星期五17:55:26

OTA 更新状态 :按 SW3:更新或 SW2:恢复出厂设置


(一
CC3200 OTA 更新应用程序
(一



应用程序版本 :0.0.0.0
NWP 版本 :2.7.0.0.31.1.4.1.0.1.0.1.0.3.34

Wifi 状态 :已连接到 OneWithKooki

NTP 服务器 :dmz0.la-archdiocese.net
NTP 服务器 IP :209.151.225.100

GTM 时间 :2017年1月7日星期五当地
时间12:25:26 (+05:30) :2017年1月7日星期五17:55:26

OTA 更新状态 :正在进行..._ReadStatFile:sl_FsOpen 中出现错误,status=-11
sl_extLib_OtaRun:调用 OtaClient_ConnectServer OTA server=api.dropbox.com
OtaClient_ConnectServer:http_connect_server api.dropbox.com




(一
CC3200 OTA 更新应用程序
(一



应用程序版本 :0.0.0.0
NWP 版本 :2.7.0.0.31.1.4.1.0.1.0.1.0.3.34

Wifi 状态 :已连接到 OneWithKooki

NTP 服务器 :dmz0.la-archdiocese.net
NTP 服务器 IP :209.151.225.100

GTM 时间 :2017年1月7日星期五当地
时间12:25:31 (+05:30) :2017年1月7日星期五17:55:31

OTA 更新状态 :正在进行中...sl_extLib_OtaRun:OtaClient_UpdateCheck、vendorStr=Vid01_Pid00_Ver0000
OtaClient_ConnecteCheck:调用 http_build_request /1/metadata/auto_OtaUpdateToIdle
:关闭


OTA 客户端和 CDN 客户端并返回空闲 sl_extLib_Ota_Server_Verditase_On_Server_http_Server_http_Server_Server_http_Server_update_en_http_up_up_enue_port_http_up_readServer_loginue_port_http_up_up_up_http_up_up_read_up_read_read_read_loginue_port_http_up_up_up_read_up_read_read_read/port_up_read_updateRameCheck
api.dropbox.com api.dropbox.com





(一
CC3200 OTA 更新应用程序
(一



应用程序版本 :0.0.0.0
NWP 版本 :2.7.0.0.31.1.4.1.0.1.0.1.0.3.34

Wifi 状态 :已连接到 OneWithKooki

NTP 服务器 :dmz0.la-archdiocese.net
NTP 服务器 IP :209.151.225.100

GTM 时间 :2017年1月7日星期五当地
时间12:25:31 (+05:30) :2017年1月7日星期五17:55:31

OTA 更新状态 :正在进行..._OtaCleanToIdle:关闭 OTA 客户端和 CDN 客户端并返回空闲
sl_extLib_OtaRun 错误:OtaClient_UpdateCheck
_ReadStatFile:sl_FsOpen 中出现错误,status=-11
sl_extLib_OtaRun:调用 OtaClient_ConnectServer OTA server=api.dropbox.com
OtaClient_ConnectServer_http_connect_Server: api.dropbox.com



(一
CC3200 OTA 更新应用程序
(一



应用程序版本 :0.0.0.0
NWP 版本 :2.7.0.0.31.1.4.1.0.1.0.1.0.3.34

Wifi 状态 :已连接到 OneWithKooki

NTP 服务器 :dmz0.la-archdiocese.net
NTP 服务器 IP :209.151.225.100

GTM 时间 :2017年1月7日星期五当地
时间12:25:36 (+05:30) :2017年1月7日星期五17:55:36

OTA 更新状态 :重试时出错...sl_extLib_OtaRun:OtaClient_UpdateCheck、vendorStr=Vid01_Pid00_Ver0000
OtaClient_UpdateCheck:调用 http_build_request /1/metadata/auto_uil/



(一
CC3200 OTA 更新应用程序
(一



应用程序版本 :0.0.0.0
NWP 版本 :2.7.0.0.31.1.4.1.0.1.0.1.0.3.34

Wifi 状态 :已连接到 OneWithKooki

NTP 服务器 :dmz0.la-archdiocese.net
NTP 服务器 IP :209.151.225.100

GTM 时间 :2017年1月7日星期五当地
时间12:25:36 (+05:30) :2017年1月7日星期五17:55:36

OTA 更新状态 :正在进行..._OtaCleanToIdle:关闭 OTA 客户端和 CDN 客户端并返回空闲
sl_extLib_OtaRun 错误:OtaClient_UpdateCheck
_ReadStatFile:sl_FsOpen 中出现错误,status=-11
sl_extLib_OtaRun:调用 OtaClient_Run Server OtaClient_UpdateCheck_ReadStr
:api.dropbox.com Otaauto_Server_http_connect1
:api.dropbox.com veClient_http_connect1
:/v01_http_connect_http_connect_Server_http_http_connect_http_connect_http_connect_Server_http_port_http_connect_port_http_connect_http_connect_port_http_port_http_connect_conn




(一
CC3200 OTA 更新应用程序
(一



应用程序版本 :0.0.0.0
NWP 版本 :2.7.0.0.31.1.4.1.0.1.0.1.0.3.34

Wifi 状态 :已连接到 OneWithKooki

NTP 服务器 :dmz0.la-archdiocese.net
NTP 服务器 IP :209.151.225.100

GTM 时间 :2017年1月7日星期五当地
时间12:25:36 (+05:30) :2017年1月7日星期五17:55:36

OTA 更新状态 :正在处理... 




我在这里有什么问题?

此致

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、社区

    是否有此更新?

    此致

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有此更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、社区

    是否有此更新?

    此致

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashankk、

    您似乎有更多有关 OTA 示例的最新帖子: e2e.ti.com/.../566048

    此问题是否已解决?

    将来、请将相关问题/更新保留在同一主题上、以便我们能够更好地为您提供支持。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我自己解决了
    谢谢