This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837 BT 测试问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/565601/wl1837mod-wl1837-bt-test-issue

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

您好!

我启动蓝牙设备只是一个音频设备。

能够匹配成功、但无法发送和接收数据。

我使用 TI 的 BluetopiaPM。

processors.wiki.ti.com/.../TI_Bluetooth_Stack_for_WL18xx_-_Demo_Guide

此 URL 中有一些演示链接不起作用。

我运行了几个演示应用程序(SPPM DEVM)、手机可以匹配、结果如下:

DEVM>UserConfirmationResponse 1.
远程设备属性已更改。
BD_ADDR:      F8A45FF537BF
器件标志: 0x80000485
        名称_已知
        Authenticated 键
        EIR_DATA_known
连接状态:false
DEVM>
远程设备属性已更改。
BD_ADDR:      F8A45FF537BF
器件标志: 0x8000048D
        名称_已知
        Authenticated 键
        EIR_DATA_known
连接状态:true
DEVM>
已收到 F8A45FF537BF 的身份验证请求。
I/O 能力响应。
远程 I/O 功能:显示是/否、MITM 保护:真、OOB 数据:FAL
SE、粘合:专用。
DEVM>
已收到 F8A45FF537BF 的身份验证请求。
I/O 功能请求。


SPPM>30 1.

DEVM_AuthenticationResponse(),用户确认响应成功。
SPPM>
远程设备属性已更改。
BD_ADDR:     F8A45FF537BF
器件标志: 0x8000058D
配对状态:true
SPPM>
远程设备属性已更改。
BD_ADDR:     F8A45FF537BF
器件标志: 0x8000059D
加密状态:true

我应该选择 BT 设备可以发送和接收数据的演示应用。 不仅仅是蓝牙耳机。

谢谢。

更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    您使用的是 Android 手机还是 iOS 设备以及这些演示应用? 一

    您是否使用演示指南中介绍的"RegisterAuthentication"启用身份验证?

    我已经验证了示例应用和分步说明是否正常工作。 请告诉我们。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    我使用的是 Android 手机。

    下面是我演示 SPPM 的步骤和结果。

    SPPM>初始化1.        (*******)                         

    BTPM_Initialize()成功:0。                          

    DEVM_RegisterEventCallback()成功:5.                     

    SPPM>SetDevicePower 1.                (*********)               

    Echo 239 >/sys/class/gpio/export                        

    回显>/sys/class/gpio/gpio239/direction                   

    echo 0 >/sys/class/gpio/gpio239/value                      

    Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio239/value                      

    echo 0 >/sys/class/gpio/gpio239/value                      

    Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio239/value                      

    BT COMM 端口(/dev/ttyS9):1.                           

    将 HCI 波特率更改为3000000                        

    状态:执行 BTS 脚本/lib/firmware/TIInit_11.8.32.bts.          

    状态:BTS 脚本成功执行。                    

    DEVM_PowerOnDevice()成功:0。                         

    SPPM>                                      

    器件已通电。                                

    SPPM>StartDeviceDiscovery 0                (*********)             

    正在尝试启动发现(未确定)。                   

    DEVM_StartDeviceDiscovery()成功:1.                     

    SPPM>                                      

    找到远程设备。                               

    BD_ADDR:   F8A45FF537BF                            

    代码:      0x0C025A                             

    设备名称: Hongmi 电话                         

    器件标志: 0x80000585                            

    RSSI:      -48.                                

    友好名称:                                  

    应用 信息: 00000000                             

    配对状态:true                               

    连接状态:false                               

    加密状态:false                               

    嗅探状态 : false                               

    服务 已知 :正确                               

    SPPM>                                      

    远程设备属性已更改。                        

    BD_ADDR:   F8A45FF537BF                            

    器件标志: 0x80000585                            

    RSSI:      -48.                                

    SPPM>17.                     (*********)                  

    DEVM_StopDeviceDiscovery()成功:0。                      

    SPPM>                                      

    本地设备属性已更改。                         

    SPPM>                                      

    设备发现已停止。                            

    SPPM>RegisterAuthentication               (*********)              

    DEVM_RegisterAuthentication()成功:5.                    

    SPPM>22 F8A45FF537BF                     (*********)           

    尝试与远程设备配对:F8A45FF537BF (力= 0)。         

    DEVM_PairWithRemoteDevice()故障:-10043,蓝牙设备已配对。  

    功能错误。                                 

    SPPM>                                      

    远程设备属性已更改。                        

    BD_ADDR:   F8A45FF537BF                            

    器件标志: 0x8000058D                            

    连接状态:true                               

    SPPM>                                      

    已收到 F8A45FF537BF 的身份验证请求。                

    I/O 能力响应。                             

    远程 I/O 功能:显示是/否、MITM 保护:正确。         

    SPPM>                                      

    已收到 F8A45FF537BF 的身份验证请求。                

    I/O 功能请求。                             

    DEVM_AuthenticationResponse()成功。                      

    SPPM>                                      

    已收到 F8A45FF537BF 的身份验证请求。                

    用户确认请求。                            

    用户确认:783470                            

    使用以下命令进行响应:UserConfirmationResponse                

    SPPM>30 1.                         (*********)             

    DEVM_AuthenticationResponse(),用户确认响应成功。        

    SPPM>                                      

    远程设备属性已更改。                        

    BD_ADDR:   F8A45FF537BF                            

    器件标志: 0x8000058D                            

    配对状态:true                               

    SPPM>                                      

    远程设备属性已更改。                        

    BD_ADDR:   F8A45FF537BF                            

    器件标志: 0x8000059D                            

    加密状态:true                               

    SPPM>

    我的手机可以成功连接到 wl1837蓝牙设备。

    但 show wl1837 BT 是耳机设备、无法相互发送数据。

    我运行了"RegisterAuthentication"步骤。
    我的演示有误、或者 wl1837 BT 只能用作耳机设备。

    谢谢。

    更好