This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:Energia LaunchpadWiFiFetchValues 测试示例

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200-LAUNCHXL, CC3200, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/564933/cc3200-launchxl-energia-launchpadwififetchvalues-test-example

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: CC3200ENERGIA

 我已将此示例配置为与 attM2X 通信。 我可以使用 SparkFun Think ESP8266以及 CC3200-LaunchXL 向该器件写入数据。 但是、当我尝试将数据从器件读回至 LaunchXL 时、我会得到一个不错的200响应代码、但回调函数没有反应。 任何见解都是值得欢迎的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到 SimpleLink WiFi CC31xx/CC32xx 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迁移到其他论坛听起来像是一个计划。 希望我能取得一些成果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    该示例似乎基于 AT&T M2X 编写的库。 遗憾的是、我们对该软件没有任何经验。 他们似乎在 GitHub 上提供了自己的支持信息、您可以在那里获得此项目。

    您是如何读回数据的? 从 CC3200到达或从 CC3200到达何处?

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sarah

    ATTM2x 是一种在线信息存储和检索。 我已经试用了他们的客户机库 cc3200、php 和 ESP8266。 使用任何这些平台将数据发布到我的数据流都不会有问题、但获取数据根本不容易。

    我从他们的支持部门获得了一些帮助、但他们完全不愿意提供帮助。 我正在慢慢地到达那里。

    我一直在尝试让 CC3200从 SparkFun ESP8266读取我发布到 ATTM2X 的数据。 ESP8266仅向 ATT 输入正弦波、步长约为每10秒6度。

    谢谢

    Mike

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    决定对策略进行一些更改、并尝试 MQTT pubsub 库...

    “MQTTBasicWiFi”可以很容易地工作。 必须输入“#define ENERGIA_PLANY”指令。
    我有一个蚊子代理在 Linux Ubuntu 中的另一台本地 PC 上运行。 代理确认收到了 pub 客户端发布的信息。

    现在,我们来看看名为“MQTTPublishInCallBackWifi”的示例。 我无法将其编译。 它似乎有一种弹性的依赖关系。 回调取决于客户端、而客户端取决于 WiFi 客户端、这取决于回调或类似的内容。 我已经尝试了各种重新订购说明,但没有结果。

    接受建议。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已解决。 需要函数定义..
    void callback (char*主题、byte*有效载荷、unsigned int 长度);
    回调函数的函数、该函数稍后会在代码中实例化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否发布您看到的任何错误?

    我可以尝试提供帮助、但该团队在 Energia 方面没有太多经验。 我们主要支持器件随附的 SDK。 Energia 拥有自己的 CC3xxx 器件论坛、可为您提供更好的结果:forum.43oh.com/.../

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我似乎错过了您最近的帖子。 我很高兴您能正常工作! 您还有其他问题吗?

    最棒的
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有意识到您的离开是与 Energia 分离的。 它非常适合大量实验和家庭娱乐项目。 当我以4.30美元的价格购买第一款 MSP430时、我使用 code composer 进行了所有编程。
    感谢您的回答。