主题中讨论的其他器件: CC3200、 ENERGIA
我已将此示例配置为与 attM2X 通信。 我可以使用 SparkFun Think ESP8266以及 CC3200-LaunchXL 向该器件写入数据。 但是、当我尝试将数据从器件读回至 LaunchXL 时、我会得到一个不错的200响应代码、但回调函数没有反应。 任何见解都是值得欢迎的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已将此示例配置为与 attM2X 通信。 我可以使用 SparkFun Think ESP8266以及 CC3200-LaunchXL 向该器件写入数据。 但是、当我尝试将数据从器件读回至 LaunchXL 时、我会得到一个不错的200响应代码、但回调函数没有反应。 任何见解都是值得欢迎的。
你好,Sarah
ATTM2x 是一种在线信息存储和检索。 我已经试用了他们的客户机库 cc3200、php 和 ESP8266。 使用任何这些平台将数据发布到我的数据流都不会有问题、但获取数据根本不容易。
我从他们的支持部门获得了一些帮助、但他们完全不愿意提供帮助。 我正在慢慢地到达那里。
我一直在尝试让 CC3200从 SparkFun ESP8266读取我发布到 ATTM2X 的数据。 ESP8266仅向 ATT 输入正弦波、步长约为每10秒6度。
谢谢
Mike
您好、Michael、
您能否发布您看到的任何错误?
我可以尝试提供帮助、但该团队在 Energia 方面没有太多经验。 我们主要支持器件随附的 SDK。 Energia 拥有自己的 CC3xxx 器件论坛、可为您提供更好的结果:forum.43oh.com/.../
此致、
Sarah