主题中讨论的其他器件:CC3220SF、
您好,
我的公司希望使用 CC3220SF 设计 HomeKit 应用。
我们设计了一个新的 CC3220SF 板、该方案从 CC3220SF-LAUNCHXL 复制。
问题是我们无法使用 Uniflash4.1.2.1329或 XDS110访问我们自己板上的 CC3220SF。
40m 晶体振荡器工作正常、并且电源输入/输出引脚检查列表:
VIN_IO1 -> 3.3V
VIN_IO2 -> 3.3V
VIN_DCDC_DIG -> 3.3V
VIN_DCDC_PA -> 3.3V
VIN_DCDC_ANA -> 3.3V
DCDC_ANA_SW -> 1.9V
VDD_ANA1 -> 1.9V
LDO_IN1 -> 1.9V
LDO_IN2 -> 1.9V
DCDC_PA_OUT -> 0V
VDD_PA_IN -> 0V
DCDC_DIG_SW -> 1.2V
VDD_DIG1 -> 1.2V
VDD_DIG2 -> 1.2V
DCDC_ANA2_SW_P -> 1.6V
DCDC_ANA2_SW_N -> 1.6V
VDD_ANA2 -> 3.2V
VDD_RAN -> 1.2V
VDD_PLL -> 0V
电源正常。 但 引脚 SOP1 (引脚34)上的 CC3220SF-LAUNCHXL 存在差异。 我们需要设置 SOP2 = 0、SOP1=1、SOP0=0。 但 SOP1的电阻值始终为0.6V,、如下所示