This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:cc3200的摄像机并行最大时钟

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/565293/cc3200-max-pclk-of-camera-parallel-of-cc3200

器件型号:CC3200

你(们)好

根据链接 ,cc3200摄像机并行接口的最大时钟可能高于数据表中提到的2MHz。

在我的应用中、我们仅通过无线传输图片、因此我对摄像头并行接口有疑问、支持的 CC3200摄像头并行接口的最大 pclk 是多少?

建议使用 cc3200的摄像机并行接口的 pclk?

谢谢

hh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HH、

    E2E 主题说明了为何建议使用2MHz pCLK、而这正是我们的数据表支持的全面功能。 除了数据表中给出的值外、我认为 pCLK 没有经过测试的上限。 如果您想为自己的应用增加 pCLK、您自己有责任根据您的要求测试其功能。

    此致、
    Sarah