请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 你(们)好
根据链接 ,cc3200摄像机并行接口的最大时钟可能高于数据表中提到的2MHz。
在我的应用中、我们仅通过无线传输图片、因此我对摄像头并行接口有疑问、支持的 CC3200摄像头并行接口的最大 pclk 是多少?
建议使用 cc3200的摄像机并行接口的 pclk?
谢谢
hh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.