This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:使用不带 Eclipse 或 CCS 的 Linux 为 CC3200进行开发

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/565236/cc3200-developing-for-cc3200-using-linux-without-eclipse-or-ccs

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我想在 Linux 下为 CC3200进行开发、但我不想安装 CCS 或 Eclipse、我想使用 makefile。

我在 GitHub 上找到了一个应该正常工作且基于 TI SDK 的项目、但它不起作用。 然后我尝试使用 TI 的 SDK、但它不起作用。

我尝试编译了 application_bootloader、并在对其编译的 makefile 进行了一些修改之后。 然后、我尝试编译闪烁示例、并正确编译。 当我使用 cc32tool 时,它不起作用。

我设置 SOP2跳线。 使用命令"cc3200tool -p /dev/ttyUSB1 --sop2 ~dtr --reset 提示符 write_file blinky.bin blinky.bin"(我使用了 blinky 两次,因为 GitHub 中的示例告诉我使用/sys/mcuimg.bin,但没有 mcuimg.bin)。 我到处都看不到这个文件。 当我进入论坛时、它"刚刚出现"、我不知道它来自哪里。

我尝试从 GUI 在 Linux 和闪存上安装 Uniflash、但同样、它不起作用。 我甚至无法对板进行格式化。 它说它没有得到 ACK。 我认为这意味着 SOP2引脚未设置、但跳线就在那里。

是否有任何关于如何解决此问题的想法? 我知道 Uniflash 需要32位库(在64位 Linux 上)、但我想在安装 Uniflash 时必须安装它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pablo、

    遗憾的是、我们目前不在 CC3200上提供 Linux 支持。 我不确定 Uniflash 的 Linux 版本是否可与 CC3200正常配合使用、目前没有可供尝试的设置。 您可能在开源或 GitHub 上找到的任何内容都不是由 TI 编写的。

    对于一般故障排除、您可以在尝试格式化时检查 COM 门户中是否有其他程序(例如 TeraTerm 等任何终端程序)。

    此致、
    Sarah