主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我想在 Linux 下为 CC3200进行开发、但我不想安装 CCS 或 Eclipse、我想使用 makefile。
我在 GitHub 上找到了一个应该正常工作且基于 TI SDK 的项目、但它不起作用。 然后我尝试使用 TI 的 SDK、但它不起作用。
我尝试编译了 application_bootloader、并在对其编译的 makefile 进行了一些修改之后。 然后、我尝试编译闪烁示例、并正确编译。 当我使用 cc32tool 时,它不起作用。
我设置 SOP2跳线。 使用命令"cc3200tool -p /dev/ttyUSB1 --sop2 ~dtr --reset 提示符 write_file blinky.bin blinky.bin"(我使用了 blinky 两次,因为 GitHub 中的示例告诉我使用/sys/mcuimg.bin,但没有 mcuimg.bin)。 我到处都看不到这个文件。 当我进入论坛时、它"刚刚出现"、我不知道它来自哪里。
我尝试从 GUI 在 Linux 和闪存上安装 Uniflash、但同样、它不起作用。 我甚至无法对板进行格式化。 它说它没有得到 ACK。 我认为这意味着 SOP2引脚未设置、但跳线就在那里。
是否有任何关于如何解决此问题的想法? 我知道 Uniflash 需要32位库(在64位 Linux 上)、但我想在安装 Uniflash 时必须安装它们。