This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MODLAUNCHXL:从其他 Launchpad 的引脚对 LaunchPad 进行编程

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/564793/cc3200modlaunchxl-programming-launchpad-from-pins-of-other-launchpad

器件型号:CC3200MODLAUNCHXL

我已经连接了 TCK、TMS、TDI、TDO、J6、 J7、电路板1的复位

J8、J9、J10、J11、J6、 J7分别在板2上复位和 SOP2在板2上复位为高电平、但仍然会出现 ACK 错误。

任何帮助

谢谢、此致

Farhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到 SimpleLink WiFi CC31xx/CC32xx 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用 Uniflash 进行编程的 JTAG 引脚(J8-J11)并不重要。

    一些提示:
    -您是否还在 LaunchPad 之间连接了 GND?
    -检查是否正确连接了 UART (J6、J7上的 RT、TX)。 检查 RX 和 TX 是否未更换、并且连接了正确的引脚。
    -如何连接 RESET 引脚。 CC3200 LaunchPad 上没有用于复位的输入接头。 我认为未正确连接复位是您的问题。 编程前、请尝试按 LaunchPad 上需要编程的 RESET 按钮。

    请分享高分辨率照片、以检查您如何连接 LaunchPad。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的建议、问题得到了解决。

    谢谢、此致
    Farhan