This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200STK-WIFIMK:如何读取传感器数据

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TMP006, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/625714/ccs-cc3200stk-wifimk-how-to-read-sensor-data

器件型号:CC3200STK-WIFIMK
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3200STKCC2650STK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试在 SensorTag 中执行 CC3200 SDK 的 out_for_Box 示例、但当示例尝试打开温度驱动程序(tmp006drv)时、程序会崩溃。

可能是因为 CC3200STK 包含 tmp007 温度传感器、而不是 tmp006。

我在  TI Resource Explorer 中未找到用于 CC3200STK 的 tmp007驱动程序、但我找到了用于 CC2650STK 的一个版本。

此代码是否与 CC3200STK 兼容?

非常感谢您的帮助!

帕特里西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patricio:

    感谢您的提问。 我们将很快向您提供更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帕特里西奥-
    我们不支持对传感器标签进行任何开发。
    请使用 LaunchPad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、
    感谢您的回答。

    我想知道、德州仪器目前如何销售 sensortag 而不提供支持。

    我最近为一个研究项目购买了许多 sensortag 变体、但我没有找到任何有关此支持不连续性的信息。

    您知道吗、在哪里可以找到更多信息或帮助?

    谢谢
    帕特里西奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帕特里西奥-
    我们制造 LaunchPad 用于开发目的、SensorTag 是云开发等的演示平台。 本页顶部红色框内的重要说明: www.ti.com/.../cc3200stk-wifimk 是作为此类查询而定向的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真遗憾。 我不认为这一信息与缺乏支持有关。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帕特里西奥-
    完全理解您的观点-问题不是因为我们不想。 由于 SAR 法规、这是我们无法做到的。 设备可以佩戴或握在您的手中。 因此、必须按原样控制输出功率、我们不允许用户更改它。 它确实如此简单。