Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TMP006, CC2650STK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200STK-WIFIMK 主题中讨论的其他器件:CC3200、 CC3200STK、 CC2650STK
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我尝试在 SensorTag 中执行 CC3200 SDK 的 out_for_Box 示例、但当示例尝试打开温度驱动程序(tmp006drv)时、程序会崩溃。
可能是因为 CC3200STK 包含 tmp007 温度传感器、而不是 tmp006。
我在 TI Resource Explorer 中未找到用于 CC3200STK 的 tmp007驱动程序、但我找到了用于 CC2650STK 的一个版本。
此代码是否与 CC3200STK 兼容?
非常感谢您的帮助!
帕特里西奥