This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:硬件是否会影响 WiFi 连接?

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/623525/wl1837mod-will-hardware-affect-wifi-connections

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:LSF0108WL1837

您好,

这是我们的硬件原理图的一部分、就在这里、EVM 是不同的。

我们能否将多个信号集中在转换芯片上?

在这里、我需要注意什么?

我们为什么会出现 Wi-Fi 延迟和重新连接的情况、EVM 会在这种情况下发生?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已将您的查询指派给相关专家。 我们很快会回来

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能帮我解决这个问题吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    SDIO 线路对运行至关重要。 如果您必须使用电平转换器、请参阅我们的应用手册和推荐器件以及上拉电阻器。 请注意、您使用的是330和160欧姆的上拉电阻器。 它们需要为10K。 信号完整性也是性能的关键、需要确保保持过冲/下冲和上升/下降时间。 您还需要确保 SDIO 总线的数据线和时钟线的长度相匹配。

    可在此处找到应用手册:

    processors.wiki.ti.com/.../SWRA448.pdf

    谢谢、
    Ruz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我使用的电平转换器是 LSF0108、因此该电阻可通过数据表进行计算。

    我尝试使用10K、wl1837芯片、但未成功启动。

    我们的硬件工程师选择这种电平转换器是否不可行?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否看过示波器上的信号线? 您的配置中波的电压电平是多少。 我猜、使用低上拉电阻器时、WiLink 会看到低电压、因为它与内部 WiLink 电阻的上拉电阻器太低。 因此,我建议我们最初建议的部分。

    谢谢、
    Riz