This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:禁用5GHz

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/623872/wl1807mod-disabling-5ghz

器件型号:WL1807MOD

您好!

WL1807MOD 模块支持2.4GHz 和5GHz。
默认情况下是否启用5GHz 功能? 我们的应用仅需要2.4GHz (工业)。

如果默认启用了5GHz (STA/AP)功能、如何禁用该功能?
请告诉我禁用5GHz 的设置。

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库米
    您可以通过将5GHz 天线的数量设置为0来禁用5GHz 频段。

    CD /usr/share/wlconf
    /wlconf -i /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin -o /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin -s wl18xx.phy。number_of_Assembly_ant5=0x0

    卸载/加载 WiLink 驱动程序模块

    谢谢
    Saurabh