This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:从不同网络连接 CC3200和 HTTP 服务器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/654933/cc3200-connect-cc3200-and-http-server-from-different-network

器件型号:CC3200

您好!

我一直在尝试从不同的网络连接 CC3200和 HTTP 服务器。

也就是说、

CC3200 WIFI-A 网络连接HTTP 服务器位于 WiFi-B 网络中。

那么、我如何从不同的网络连接这两者呢?

我正在进行 LED 接通/关断的实际操作。

您能给我建议一下、如何解决这个问题吗?

或者、成功完成此任务的步骤是什么?

谢谢、此致

Ankit Suthar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这取决于您的网络基础设施。 您需要在网络之间正确配置网关。 有关详细信息,请向您的网络管理员提供。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回复。

    网络管理员可以提供信息是正确的、但最终我们必须将其配置到 CC3200中。

    因为这属于"全局"网络。

    那么、如何在 CC3200的"全球"网络中进行交易?

    CC3200在"全局"网络下工作时可能会有一些代码更改。

    如果您知道任何使用 CC3200的实施示例或任何支持文档、请向我推荐。

    谢谢、此致

    Ankit Suthar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从您的问题中,我认为您不了解网络和子网间路由的工作方式。 根据您的个人资料、您看起来是大学生。 我认为您应该关注"基本网络"。
    您的问题与 CC3200或任何其他类型的 WiFi 或有线以太网设备无关。 您的问题是关于计算机网络功能的根。

    但很少提示实施如何工作。 假设您在一个网络子网中有设备 A、在另一个子网中有设备 B。 您需要在这些器件之间进行通信。 有两种基本方法:

    1. A 设备和 B 设备之间的直接通信(例如使用 TCP 通信)-您需要将网络基础设施配置为 A 设备的"可见"设备 B。您需要配置网关(端口转发等)。
    2.您可以使用设备 C 并通过第三个设备实现设备 A 和 B 之间的通信。 为此、目前广泛使用的物联网协议、如 MQTT、CoAP 等 如果使用 MQTT、则使用名为代理的"中央"服务器。 "全部"通信通过此代理进行。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据以上答案关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    非常感谢您的宝贵答复。

    我一定会巩固我在计算机网络方面的基础知识。

    非常感谢您的详细解释。

    谢谢、此致、

    Ankit Suthar