请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 您好!
我一直在尝试从不同的网络连接 CC3200和 HTTP 服务器。
也就是说、
CC3200与 WIFI-A 网络连接、HTTP 服务器位于 WiFi-B 网络中。
那么、我如何从不同的网络连接这两者呢?
我正在进行 LED 接通/关断的实际操作。
您能给我建议一下、如何解决这个问题吗?
或者、成功完成此任务的步骤是什么?
谢谢、此致
Ankit Suthar