Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100, TMS320F28054
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 主题中讨论的其他器件: CC3100、 TMS320F28054
您好!
我有 cc3200 launchpad、我正在学习如何使用 SDK 应用程序与 wifi 配合使用。
我想将 CC3200与其他处理器结合使用、即我想使用其他处理器(TMS320F28054)通过 cc3200发送和接收数据... 例如 MSP430和 CC3100。
使用 CC3200是否可行? 然后介绍如何使用 TMS320F28054与 cc3200进行通信
或者仅使用 CC3100就可以实现该功能?
谢谢、
Sumanth