This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:cc3200与其他处理器的通信

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100, TMS320F28054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/653104/cc3200-cc3200-communication-with-other-processor

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3100TMS320F28054

您好!

我有 cc3200 launchpad、我正在学习如何使用 SDK 应用程序与 wifi 配合使用。

我想将 CC3200与其他处理器结合使用、即我想使用其他处理器(TMS320F28054)通过 cc3200发送和接收数据... 例如 MSP430和 CC3100。

使用 CC3200是否可行? 然后介绍如何使用 TMS320F28054与 cc3200进行通信

或者仅使用 CC3100就可以实现该功能?

谢谢、
Sumanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sumanth、

    CC3100和 CC3200之间的区别在于 CC3200内部的 ARM MCU。 这使得 CC3200成为一体式 MCU + Wi-Fi 解决方案。 CC3100只是网络处理器(NWP)、需要主机 MCU 来控制它。

    关于将 C2000器件与 CC3x00器件配合使用、最好使用 CC3200并通过 SPI 或 UART 与 C2000器件通信。 C2000器件没有主机驱动程序端口、因此使用 CC3100需要大量的开发工作。


    此致、

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、VR、

    1) 1)关于与 UART 中的主机和 cc3200的通信,我必须使主机作为主设备,将 CC3200作为从设备? 如果我错了、请纠正我的问题。

    2) 2)在 SDK CC3200 1.3 UART 应用中,它是否有助于开发主机和 CC3200之间的通信?

    此致、
    Sumanth。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumanth、

    是的、是的。

    祝您开发顺利!

    VR