请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 您好!
我已经看到 CC3200的 SDK http 服务器应用文档。
我对这项申请没有多少怀疑。
1) 1)在文档中、提到器件和 Web 服务器应连接到通用 AP。 是否为强制性? 然后它变成了内部网,不是吗?
2)我们是否可以在通过智能配置应用程序配置设备后通过互联网操作该设备?
3) 3)要添加到 cc3200以便在互联网上工作的任何硬件/软件(在线)?
谢谢。