This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200 http 服务器联机连接

Guru**** 2556040 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/653106/cc3200-cc3200-http-server-connection-online

器件型号:CC3200

您好!

我已经看到 CC3200的 SDK http 服务器应用文档。

我对这项申请没有多少怀疑。

1) 1)在文档中、提到器件和 Web 服务器应连接到通用 AP。 是否为强制性? 然后它变成了内部网,不是吗?

2)我们是否可以在通过智能配置应用程序配置设备后通过互联网操作该设备?

3) 3)要添加到 cc3200以便在互联网上工作的任何硬件/软件(在线)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sumanth、

    要使 Web 服务器联机,您需要一个连接 simplelink 设备的公共 IP 地址。 这将要求您与 ISP (Internet 服务提供商)合作、但作为真正的服务器并不是示例所要显示的。 如果您需要服务器、最好使用托管服务。

    HTTP 服务器示例是允许您使用 HTTP 命令设置器件的本地服务器。 此功能展示了一个用于在本地连接器件的更多图形界面。

    希望这会有所帮助。

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、VR、

    感谢您消除我的疑虑。

    此致、
    Sumanth