请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200STK-WIFIMK 主题中讨论的其他器件:CC3200、 CC1350、 CC1350STK、 TIDEP0084
当我尝试使用 QuickStart 将 CC3200 STK-WIFIMK 连接到 IBM Watson IoT 平台时、我会收到以下消息:"您输入的器件 ID 有效、但我们正在等待您的器件向我们发送消息。 让您的设备向我们发送一些有效数据-我们将为您可视化!" 我可以 使用 iOS 设备的‘Wi-Fi Setup’(Wi-Fi 设置)页面将 SensorTag‘配置’到本地 Wi-Fi 网络,但当我尝试使用 QuickStart 连接到 IBM Watson IoT Platform 时,它将无法正常工作。 请致电724-816-7368与我讨论。