This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200STK-WIFIMK:无法使用 Quickstart 连接到 IBM Watson IoT 平台

Guru**** 2551360 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC1350, CC1350STK, TIDEP0084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/634883/cc3200stk-wifimk-cannot-connect-to-ibm-watson-iot-platform-using-quickstart

器件型号:CC3200STK-WIFIMK
主题中讨论的其他器件:CC3200CC1350CC1350STKTIDEP0084

当我尝试使用 QuickStart 将 CC3200 STK-WIFIMK 连接到 IBM Watson IoT 平台时、我会收到以下消息:"您输入的器件 ID 有效、但我们正在等待您的器件向我们发送消息。 让您的设备向我们发送一些有效数据-我们将为您可视化!" 我可以 使用 iOS 设备的‘Wi-Fi Setup’(Wi-Fi 设置)页面将 SensorTag‘配置’到本地 Wi-Fi 网络,但当我尝试使用 QuickStart 连接到 IBM Watson IoT Platform 时,它将无法正常工作。  请致电724-816-7368与我讨论。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    您在 CC3200上还看到了什么其他行为?

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查并确保您的设备已更新至最新固件 v1.003。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在使用 SimpleLink CC1350时遇到同样的问题。 如何解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rodrigo、

    您对 CC1350有何疑问? 我的理解是、此 sensortag 不会连接到 IBM。

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1350STK 未连接到 IBM?


    因为这是我第一次尝试、它是正常连接的。 就像我说的那样、经过几次尝试后、它停止了。

    SensorTag CC1350STK 无法与 IBM Cloud 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    不、不直接。 您是否意味着您正在使用包含网关的传感器到云设计?

    http://www.ti.com/tool/TIDEP0084

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗德里戈、您好!

    检查您是否确认正在使用 TIDEP0084设计、以及是否仍有问题。 如果需要、我将在 CC1350团队中参与。

    此致、
    本·M