This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:许多&quot 实例;wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1"

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD, AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/635899/linux-wl1831mod-many-instances-of-wlcore-warning-corrupted-packet-in-rx-status-0x1

器件型号:WL1831MOD
主题中讨论的其他器件: AM3357

工具/软件:Linux

我们遇到了以下内核日志行的许多实例。  

2017-10-30 11:26:13.589 [288519.884275] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x3 len:375
2017-10-30 11:26:13.455 [334447.241466] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:362
2017-10-30 11:26:13.379 [288557.482231] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:78
2017-10-30 11:26:13.229 [334856.475089] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:110
2017-10-30 11:26:13.159 [334484.578544] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:323
2017-10-30 11:26:12.999 [220153.902151] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:110
2017-10-30 11:26:12.999 [220153.901110] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:110

某些设备每天记录此行500、000次以上。

我不知道这条线的含义是什么、也不知道如何对它作出反应。  这似乎与 WL1831MOD 模块上特别糟糕的 WiFi 性能相关、这对我们来说是一个关键的客户问题。

配置:

AM3357上的 WL1831MOD

TI 内核3.12.10

内核 SHA:7f280334068b7c875ade51f8f3921ab311f0c824

wlcore:驱动程序版本:R8.7_SP2-脏
Wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.240
wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.75)



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonah、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用了 TISDK 版本并将 WL18xx 驱动程序从8.7R2反向移植到 K3.12?
    按照同样的思路-您是否对系统进行了任何更改(例如:迁移到8.7R2)、之后您收到了这些错误消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。
    确切地说、我们使用 git://git.ti.com/wilink8-wlan/build-utilites.git 中的构建实用程序、并使用驱动程序标签"R8.7_SP2"执行 build_wl18xx.sh 脚本。
    我们最近从 R8.6迁移到了 R8.7_SP2。 我们在上面看到许多消息:"wlcore:warning corrupted packet in Rx"、这促使我升级固件。 然而,我们的经验没有改变。
    如果能帮助您了解查看的位置、我们将不胜感激。 遗憾的是、我们没有明确的步骤重现问题、但问题非常普遍。
    约拿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试使用不同的接入点? 而且、该错误消息是否在各个 AP 之间一致?
    对于某些配置、升级到更新的固件似乎有所改进。 请点击此处查看:

    e2e.ti.com/.../401452

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    正如我在上文所说,我们未能在本地重现问题。  我们看到现场的单位有许多日志。  我没有关于正在使用的接入点的信息。  我希望您能告诉我此日志的含义、以便我了解严重性。

    此外、如您所见、我们已经使用最新的固件 R8.7_SP2。

    最棒的

    约拿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此时会显示、当接收到加密操作帧类型 SA-Query 时、会出现这种情况的一个实例。 我们将咨询我们的系统专家、并与您联系。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jonah、

    正如 Hari 所解释的、当设备接收到加密消息时、会出现此消息。 尝试对其进行解析并发现数据损坏。

    这可能有许多不同的原因。
    为了使我们能够提供帮助并指出确切的原因以及客户看到如此多损坏的数据包的方式、我们需要更多信息。

    我们需要:

    1.有关该方案的一些一般信息-涉及哪个 AP。 空气的拥塞程度、以及方案中尽可能多的信息、
    2.日志-监听器日志(以便我们可以了解正在发送的数据包。 固件日志和驱动程序日志。

    谢谢、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回复。
    1) 1)这种情况发生在几乎数百个客户设备上、每个设备都在自己的接入点上、似乎与我们从8.6升级到8.7 SP2固件有关。 我将尝试向您提供一些客户 AP 品牌/型号/固件的示例。
    2) 2)显然、我不会在客户的网络上运行任何数据包监听器。 如果我能找到一名公司员工或测试设备表现出这种行为、我可能可以在那里运行某项操作。 您能否向我发送一个链接、以了解如何准确收集监听器日志? 我假设您不仅仅需要 tcpdump pcap 文件?
    3) 3)应启用哪些固件和驱动程序日志记录、以及如何执行此操作?
    最棒的
    约拿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显然、使用"Action Tech PK5000 DSL 调制解调器/路由器"的客户发现了这些问题的很大一部分。 这显然是几个大型 ISP 的常用 AP/路由器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到.. 您是否可以尝试在您使用此路由器的设置中重现此问题? 我还将检查该路由器是否用于 WILINK8 IOT 测试。
    要获取固件日志,请查看此文档: www.ti.com/.../swru435a.pdf
    对于监听器、您需要一个 WiFi 监听器、如全窥视或类似的设备。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试找到其中一个-我们内部没有一个。

    查看此类客户的日志、此问题是由 R8.7 SP2固件升级引起的、因此我认为这将是 wl18xx 固件问题。  在固件之前、它们的连接稳定且快速、现在不需要重新启动就无法保持超过6小时的连接。

    当我将 AP 置于内部进行测试时、我会立即报告、但请务必从您的最后开始查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有报告此 AP 的问题。 我们在实验室中找到了一个此类 AP、并开始了 iperf 测试。 到目前为止没有发现任何问题。 我们将继续测试。
    同时、如果您能够在最终重现、请告知我们。

    谢谢