主题中讨论的其他器件: AM3357
工具/软件:Linux
我们遇到了以下内核日志行的许多实例。
2017-10-30 11:26:13.589 [288519.884275] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x3 len:375
2017-10-30 11:26:13.455 [334447.241466] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:362
2017-10-30 11:26:13.379 [288557.482231] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:78
2017-10-30 11:26:13.229 [334856.475089] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:110
2017-10-30 11:26:13.159 [334484.578544] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:323
2017-10-30 11:26:12.999 [220153.902151] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:110
2017-10-30 11:26:12.999 [220153.901110] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:110
某些设备每天记录此行500、000次以上。
我不知道这条线的含义是什么、也不知道如何对它作出反应。 这似乎与 WL1831MOD 模块上特别糟糕的 WiFi 性能相关、这对我们来说是一个关键的客户问题。
配置:
AM3357上的 WL1831MOD
TI 内核3.12.10
内核 SHA:7f280334068b7c875ade51f8f3921ab311f0c824
wlcore:驱动程序版本:R8.7_SP2-脏
Wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.240
wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.75)