请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120 我尝试将 CC3120与微控制器结合使用。 我希望发生以下情况:
- 使用连接详细信息(连接到何处、密码、安全等)对 CC3120进行编程
- 开始将"数据"从微控制器传输到 CC3120
- CC3120随后接受数据、添加 UDP、IP 和其他互联网协议栈、然后通过连接进行传输
我想知道这是不是可能的。 如果是、如何操作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.