This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:特殊配置

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/633828/cc3120-special-configuration

器件型号:CC3120

我尝试将 CC3120与微控制器结合使用。 我希望发生以下情况:

  1. 使用连接详细信息(连接到何处、密码、安全等)对 CC3120进行编程
  2. 开始将"数据"从微控制器传输到 CC3120
  3. CC3120随后接受数据、添加 UDP、IP 和其他互联网协议栈、然后通过连接进行传输

我想知道这是不是可能的。 如果是、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ayush、

    请查看 CC3120 Wi-Fi 插件 SDK 中的示例、例如网络终端。

    此致、
    Sarah