Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200, CC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100 主题中讨论的其他器件: CC3200、 CC3120
尊敬的 TI 专家:
我对 CC3100的收发器模式有一些疑问。
请回答这些问题吗?
(1)它似乎是在收发器模式用于无线测试的某处写入的。
是仅用于测试,还是可以始终将此模式用于实际产品?
(2)是否可以在收发器模式下使用长睡眠间隔?
我们的客户的目标是产品寿命超过10年。
(3)如果使用收发器模式、 并且 TCP/IP 堆栈和 MAC 层保持在主机 CPU 端、您是否有任何工作示例?是否可以提供任何示例代码?
(4)我们客户的实施映像如下图所示。
是否可以提供和自定义"固件"块?
感谢您的评论。
此致、
Nobu Arai