主题中讨论的其他部件:CC3200、 UNIFLASH、 CC3200-LAUNCHXL、 CC3220MOD
您好!
@made4engineering
我有 CC3200-launchxl Rev 3.2 和 CC3220MODA。我想 使用 Uniflash 的 cc3200 Launchpad 对 CC3220MODA 进行编程。
如果我建立下面列出的连接,它是否起作用?
1) 1)建立公共接地。
2) 2)从 Launchpad 上移除 J13、并将 EMUPWR 连接到 CC3220MOD 模块的 Vbat1和 Vbat2。
3) 3)从 Launchpad 上移除 J6 J7 、并将 FTDI RX TX 连接 到 CC3220MOD 模块的引脚46 (G1)引脚47 (G2)。
4) 4)将 lanuchpad 中20引脚接头的 RST 引脚连接到 CC3220MOD 模块的复位引脚。
5) 5)使 SOP2引脚上拉并使 SOP0、SOP1下拉。
请告诉我这是否可行、以及是否有任何事情被我遗漏。
谢谢、此致、
Hardik Harpal