This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:如何将 cc3200-launchxl 板连接到 CC3220MODA 以通过 Uniflash 进行编程?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH, CC3200-LAUNCHXL, CC3220MODA, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/620176/cc3220moda-how-to-connect-cc3200-launchxl-board-to-cc3220moda-for-programming-by-uniflash

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他部件:CC3200UNIFLASHCC3200-LAUNCHXLCC3220MOD

您好!  
@ 

我有 CC3200-launchxl Rev 3.2 和 CC3220MODA。我想  使用 Uniflash 的 cc3200 Launchpad 对 CC3220MODA 进行编程。

如果我建立下面列出的连接,它是否起作用?

1) 1)建立公共接地。

2) 2)从 Launchpad 上移除 J13、并将 EMUPWR 连接到 CC3220MOD 模块的 Vbat1和 Vbat2。

3) 3)从 Launchpad 上移除 J6 J7 、并将 FTDI RX TX 连接 到   CC3220MOD 模块的引脚46 (G1)引脚47 (G2)。

4) 4)将 lanuchpad 中20引脚接头的 RST 引脚连接到 CC3220MOD 模块的复位引脚。

5) 5)使 SOP2引脚上拉并使 SOP0、SOP1下拉。

请告诉我这是否可行、以及是否有任何事情被我遗漏。

谢谢、此致、

Hardik Harpal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hardik、

    该配置应该正确。 如需参考、可在量产线指南中找到更多信息:
    www.ti.com/.../swra568.pdf

    此致、

    Vince Rodriguez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好!

    我已经按照下面以及 我的主要帖子中所述完成了设置。

     Uniflash 刷写映像正常。 我遵循 SWRU461入门指南 并尝试网络终端示例 tirtos CCS。

    但在重置后、我的代码无法正常工作、串行 COM 端口上出现了一些垃圾。

    请考虑我没有在 VBAT 处连接天线和去耦电容器,VBAT 和 Vbat2都短接。  

    谢谢、此致、

    Hardik Harpal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vince Rodriguez:

    我发现了问题、现在工作正常。
    刷写后必须移除 SOP2跳线并将其下拉。 重置板、然后开始...
    这一个将对想要使用 cc3200 Launchpad 对 cc3220进行编程的人员有所帮助。

    谢谢、此致
    Hardik Harpal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent Rodriguez:

    是否可以使用 cc3200 Launchpad 的 JTAG 从 CCS Studio 调试 cc3220mod?

    此致、
    Hardik Harpal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了!

    很高兴您能正常工作。

    是的、应该是这样。

    此致、

    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vince:

    如果我连接 JTAG 引脚...我在目标配置中设置要执行调试的操作。 请考虑我不熟悉 CCS 和 cc3220。

    谢谢、此致、
    Hardik Harpal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vince:

    移除 JTAG 跳线后、我已将 JTAG 引脚连接到 CC3200 Launchpad 电路板 JTAG 板。 并在 CCS Studio 的目标配置中选择了"Stellaris in circuit debug interface "、但它不起作用。 其他连接与过去的上述职位相同。

    谢谢你。
    此致、
    Hardik Harpal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对我的问题有什么想法?

    谢谢、此致、
    Hardik Harpal